您好!
我们使用 TPS61022RWUR 生成5A@5.1V 输出。 在使用直流电子负载测试输出调节时、我们发现 IC 的烧坏电流约为3A。 它在1A 时工作正常。 以下是 TPS61022的原理图和布局。 我们测试了两个 PCB、它们都烧坏了。 你有什么线索吗?
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Haipeng、
主要原因不是输入电压、而是最大输出电流5A。
2600mAh 锂离子电池工作电压范围为3.0V 至4.2V。 总输出功率为5.1A * 5V =25.5W。 假设满载效率为90%。 最小 Vin 时的输入平均电流可通过公式计算得出:25.5W/90%/3.0V=9.44A。这对于 TPS61022来说太大、因为谷值电流最小规格为6.5A。
换言之、当锂离子电池降至3.6V 以下时、可能会触发开关电流限制。
那么、想要与您确认、您希望在整个锂离子电池范围内获得恒定的25.5W 输出功率吗?