10A 和12V 负载开关的器件型号是多少? 我发现了几个、但不适用于12V
此致、
皮埃特
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
10A 和12V 负载开关的器件型号是多少? 我发现了几个、但不适用于12V
此致、
皮埃特
您好、Piet、
我们没有一个10A 时能够提供12V 电压的负载开关。
另一方面、我们有 TPS1HB08-Q1、这是一款智能高侧开关、能够运行11A 标称电流。 此类器件是否可用于您的应用? 该器件具有电阻器可编程电流限制和诊断报告功能。
请随时就我们的高侧开关产品 提出更多问题:https://www.ti.com/power-management/power-switches/high-side-switches/overview.html
尊敬的 Shreyes:
我研究过它、我认为这解决了我的问题(高浪涌电流>12A、只有8A 可用)。 我想在 TI 升压转换器(使用 LM3478的 WEBENCH)和 TI H 桥(DRV8873H)之间使用 TPS1HB08A-Q1为珀耳帖元件(TEC1-12706)供电。 我没有可用的控制线、因此我必须将其调节为静态。 我已按如下方式连接它。 请参阅 attachmente2e.ti.com/.../7028.TPS1HB08A_2D00_Q1-Connectios.pdf