This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 负载开关

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS1HB08-Q1, LM3478

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/955470/loadswitch

主题中讨论的其他器件:TPS1HB08-Q1LM3478

10A 和12V 负载开关的器件型号是多少? 我发现了几个、但不适用于12V

此致、

皮埃特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Piet、

    我们没有一个10A 时能够提供12V 电压的负载开关。

    另一方面、我们有 TPS1HB08-Q1、这是一款智能高侧开关、能够运行11A 标称电流。 此类器件是否可用于您的应用? 该器件具有电阻器可编程电流限制和诊断报告功能。

    请随时就我们的高侧开关产品 提出更多问题:https://www.ti.com/power-management/power-switches/high-side-switches/overview.html 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shreyes:

    我研究过它、我认为这解决了我的问题(高浪涌电流>12A、只有8A 可用)。 我想在 TI 升压转换器(使用 LM3478的 WEBENCH)和 TI H 桥(DRV8873H)之间使用 TPS1HB08A-Q1为珀耳帖元件(TEC1-12706)供电。 我没有可用的控制线、因此我必须将其调节为静态。 我已按如下方式连接它。 请参阅 attachmente2e.ti.com/.../TPS1HB08A_2D00_Q1-Connectios.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shreyes:

    我研究过它、我认为这解决了我的问题(高浪涌电流>12A、只有8A 可用)。 我想在 TI 升压转换器(使用 LM3478的 WEBENCH)和 TI H 桥(DRV8873H)之间使用 TPS1HB08A-Q1为珀耳帖元件(TEC1-12706)供电。 我没有可用的控制线、因此我必须将其调节为静态。 我已按如下方式连接它。 请参阅 attachmente2e.ti.com/.../7028.TPS1HB08A_2D00_Q1-Connectios.pdf