This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2743:LM2743

Guru**** 2507265 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2743

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/906492/lm2743-lm2743

器件型号:LM2743

大家好、

我的客户考虑将 LM2743电压控制器用于其航天系统。

该产品属于汽车级产品、因此不能保证用于航天辐射。 为了将其硬化到太空辐射、他们希望在芯片的电源节点上放置两个串行电阻器。 如果发生闩锁、这些电阻器将限制电流和电压、从而使其成为无损。

如果技术专家能够审查此电路、对任何潜在问题发表意见并提出改进建议、我将不胜感激。

谢谢、

Shlomi

e2e.ti.com/.../Design-of-voltage-regulator-circuit.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    |  

    该电路有一些问题需要我们加以解决。

    1) 1) BOOT 引脚和自举电容器需要由 VCC 为其馈电的二极管、并且不应具有连接到 VIN 的电阻器、这会在高侧 FET 导通时使自举电容器放电。

    2) 2)输入电容应超过1uF、以支持输入端的交流纹波电流。  4A 脉冲持续1.33us、将从输入消耗5.33uC 的电荷、以使输入纹波电流保持在250mV 以下、我建议输入电容至少为22uF、以减少 Cout 的直流偏置。

    3) 3)通过将2.1k + 3.3nF 反馈 R-C 连接从 VOUT 移动到电阻分压器、您实际上已将其短路、因此应将其连接到 VOUT。  如果您需要在电容器和 VOUT 之间具有电阻、我们可以交换 R 和 C、但将它们短接会使大多数补偿网络无效。