Other Parts Discussed in Thread: LM2743
大家好、
我的客户考虑将 LM2743电压控制器用于其航天系统。
该产品属于汽车级产品、因此不能保证用于航天辐射。 为了将其硬化到太空辐射、他们希望在芯片的电源节点上放置两个串行电阻器。 如果发生闩锁、这些电阻器将限制电流和电压、从而使其成为无损。
如果技术专家能够审查此电路、对任何潜在问题发表意见并提出改进建议、我将不胜感激。
谢谢、
Shlomi
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
该电路有一些问题需要我们加以解决。
1) 1) BOOT 引脚和自举电容器需要由 VCC 为其馈电的二极管、并且不应具有连接到 VIN 的电阻器、这会在高侧 FET 导通时使自举电容器放电。
2) 2)输入电容应超过1uF、以支持输入端的交流纹波电流。 4A 脉冲持续1.33us、将从输入消耗5.33uC 的电荷、以使输入纹波电流保持在250mV 以下、我建议输入电容至少为22uF、以减少 Cout 的直流偏置。
3) 3)通过将2.1k + 3.3nF 反馈 R-C 连接从 VOUT 移动到电阻分压器、您实际上已将其短路、因此应将其连接到 VOUT。 如果您需要在电容器和 VOUT 之间具有电阻、我们可以交换 R 和 C、但将它们短接会使大多数补偿网络无效。