请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMZ10504 该稳压器是一个具有 MCU 和 FPGA 的电路板、可通过输入5V 电源提供主3.3V 电路板电源。
现在、我必须在输入电源为3.3V 的应用中使用同一电路板、我将保留所有 PCB 设计、仅更改 BOM (以防万一)、因此在这种情况下:VIN= 3.3V 输入、Vout= 3.24V (Rfbt=100K; Rfbb = 33K)、最大电流吸收= 1A。
我的问题是:在这个极低的压降下,此组件是否可以正常工作? 内部开关可以在99%的占空比下工作?
我成功地尝试了实际条件配置(Vout 匹配3.24V)。 在我还尝试过载至2A 并且输出电压稍微下降(Vout = 3.15V)之后。
在我们的实际情况下,功能是可靠的吗?