This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ10504:使用该组件为 MCU/FPGA 板提供稳定电压。

Guru**** 2508445 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZ10504

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/956039/lmz10504-use-of-this-component-for-a-stable-voltage-for-a-mcu-fpga-board

器件型号:LMZ10504

该稳压器是一个具有 MCU 和 FPGA 的电路板、可通过输入5V 电源提供主3.3V 电路板电源。
现在、我必须在输入电源为3.3V 的应用中使用同一电路板、我将保留所有 PCB 设计、仅更改 BOM (以防万一)、因此在这种情况下:VIN= 3.3V 输入、Vout= 3.24V (Rfbt=100K; Rfbb = 33K)、最大电流吸收= 1A。
我的问题是:在这个极低的压降下,此组件是否可以正常工作? 内部开关可以在99%的占空比下工作?
我成功地尝试了实际条件配置(Vout 匹配3.24V)。 在我还尝试过载至2A 并且输出电压稍微下降(Vout = 3.15V)之后。
在我们的实际情况下,功能是可靠的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    如第5页的 D/S 所述、该器件支持100%占空比运行。  根据您的测量结果、该器件似乎具有足够的余量来输出3.24V 电压。

    您需要确保输出电压满足您的负载在确切系统中所需的最小电压。  输出电压将通过以下方式进一步降低:输入电压容差和从输入源到 LMZ10504的任何 IR 压降;在更高温度下运行、这会增加电阻和压降;LMZ10504输出与负载之间的任何 IR 压降。