This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23730EVM-093:需要客户参考设计原理图

Guru**** 2539070 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23730, TPS23730EVM-093, TIDA-050045

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/955727/tps23730evm-093-need-reference-design-schematic-for-customer

器件型号:TPS23730EVM-093
主题中讨论的其他器件:TPS23730TIDA-050045

大家好、

我的客户询问 TPS23730基准电路、但输出电压/电流应为5V/10A

目前、我们的 EVM 板是12V/5A、因此需要团队的支持来提供它。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Paul、

    请让客户考虑 TIDA-050045。 它的设计与 TPS23730EVM-093类似、但为5V/10A。  这是否起作用?

    注意:如果客户需要、我已经针对主 DCDC 变压器测试并批准了 Linkcom 变压器。

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、

    谢谢