请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS23730EVM-093 主题中讨论的其他器件:TPS23730、 TIDA-050045
大家好、
我的客户询问 TPS23730基准电路、但输出电压/电流应为5V/10A。
目前、我们的 EVM 板是12V/5A、因此需要团队的支持来提供它。
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我的客户询问 TPS23730基准电路、但输出电压/电流应为5V/10A。
目前、我们的 EVM 板是12V/5A、因此需要团队的支持来提供它。
谢谢