Other Parts Discussed in Thread: LM25085
工具/软件:WEBENCH设计工具
我们正在考虑将贵公司的 LM25085用于新项目。
我们已在 Vin = 24V、Vout = Max18.1V、Typ10.5V、Iout = Max10A、Typ4.2A 的条件下使用贵公司的 WEBENCH。
当以 kΩ 运行时、Rt = 698 μ s、频率= 164.833kHz、且 IC PD = 395.53mW。
kΩ 典型值执行时、Rt = 105 μ W、频率= 556.256kHz、IC PD = 1.264W mW。
IC PD 的值与 IC 的发热直接相关、因此最大值为17.7°C、典型值为56.6°C、这是典型值常数的三倍。
在典型情况下、WEBENCH 中增加频率的原因是什么?
此外、我想将发热限制在大约20°C、但如果我增加 Rt、它会影响 L1和 CFF 等其他常量吗?
是否可以更改 Rt 值并使用 WEBENCH 重新计算?