This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM25085:关于 LM25085的发热

Guru**** 2521670 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25085

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/955858/webench-tools-lm25085-about-heat-generation-of-lm25085

器件型号:LM25085

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

我们正在考虑将贵公司的 LM25085用于新项目。

我们已在 Vin = 24V、Vout = Max18.1V、Typ10.5V、Iout = Max10A、Typ4.2A 的条件下使用贵公司的 WEBENCH。

当以 kΩ 运行时、Rt = 698 μ s、频率= 164.833kHz、且 IC PD = 395.53mW。

kΩ 典型值执行时、Rt = 105 μ W、频率= 556.256kHz、IC PD = 1.264W mW。

IC PD 的值与 IC 的发热直接相关、因此最大值为17.7°C、典型值为56.6°C、这是典型值常数的三倍。

在典型情况下、WEBENCH 中增加频率的原因是什么?

此外、我想将发热限制在大约20°C、但如果我增加 Rt、它会影响 L1和 CFF 等其他常量吗?

是否可以更改 Rt 值并使用 WEBENCH 重新计算?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否计划在同一设计中使用两种不同的输出电压,即从18.1V/10A 切换到10.5V/4A?

    您可以在左侧的 WEBENCH 选项中使用首选开关频率。 它将重新计算 CFF、RT 和 L

    是的、更低的开关频率将导致更低的开关损耗和 IC 功率损耗。

    但是、如果开关频率过低、负载瞬态响应将会很差(您也可以在 WEBENCH 中仿真负载瞬态)

    更高的开关频率将具有更好的响应、并且具有更小的解决方案尺寸。

    希望这对您有所帮助、如果您有其他问题、请告诉我。

    -奥兰多