请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC256301 主题中讨论的其他器件: UCC256404
您好、E2E、
请参阅随附的文件。
轻负载时、开关时序不恒定。 正常工作吗?
以这种方式行事的个人通常会出现。 此操作会增加待机功耗、我们无法运送系统。 更换 IC 时、它工作正常。
请告诉我原因。
此致、
ACGUY
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、ACCTY、
由于控制器无法可靠地检测到开关节点已完成高达 Vin 的"转换"、因此您会看到极细的高侧脉冲。 以下是一些有助于提高压摆率检测可靠性的方法:
1.进一步降低关断电阻、以加快 MOSFET 的关断速度。
2.使用较大的突发模式设置来限制轻负载时的开关频率。 这将有助于将磁化电流保持在某个阈值以上、这将有助于提高开关节点的压摆率。
3.使用具有较小输出电容的 MOSFET
4.降低磁化电感以增加磁化电流
5、切换到具有0.1V/ns 较低压摆率检测阈值的 UCC256404 (UCC256301最小压摆率检测阈值为1V/ns)。
此致、
本·洛夫