This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256301:在轻负载下运行

Guru**** 2394295 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC256404, UCC256301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/955663/ucc256301-operation-at-light-load

器件型号:UCC256301
主题中讨论的其他器件: UCC256404

您好、E2E、

请参阅随附的文件。
轻负载时、开关时序不恒定。 正常工作吗?
以这种方式行事的个人通常会出现。 此操作会增加待机功耗、我们无法运送系统。 更换 IC 时、它工作正常。
请告诉我原因。

此致、
ACGUY

e2e.ti.com/.../UCC256301.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的主题帖已分配。 您很快就会收到回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ACCTY、

    由于控制器无法可靠地检测到开关节点已完成高达 Vin 的"转换"、因此您会看到极细的高侧脉冲。 以下是一些有助于提高压摆率检测可靠性的方法:

    1.进一步降低关断电阻、以加快 MOSFET 的关断速度。

    2.使用较大的突发模式设置来限制轻负载时的开关频率。 这将有助于将磁化电流保持在某个阈值以上、这将有助于提高开关节点的压摆率。

    3.使用具有较小输出电容的 MOSFET

    4.降低磁化电感以增加磁化电流

    5、切换到具有0.1V/ns 较低压摆率检测阈值的 UCC256404 (UCC256301最小压摆率检测阈值为1V/ns)。

    此致、

    本·洛夫