This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS650864:CLTx 输入电压限制

Guru**** 2811815 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS650864

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/955825/tps650864-cltx-input-voltage-limit

器件型号:TPS650864

尊敬的拉罗莎先生

在 TPS650864的规格中、CLTx 线路的绝对最大输入电压为7VDC。  CLTx 线路的建议工作电压为3.3VDC。  我能否用5Vdc 驱动 CLTx 线路?  如果我这么做、我会遇到什么问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为有两个可能:

    1.寿命可靠性问题-引脚在整个生命周期内的最大直流电压为3.3V。 它们可能在7V 瞬态之前不会中断、但几年中5V 电压可能会有风险

    2、LDO3P3可能过驱-我相信输入缓冲器不会将5V 电压释放到3.3V 数字电源中、但我对此并不自信。 CTL4和 IRQB 当然具有保护功能、但我不知道其余的 CTLx 引脚。

    因此、我不建议长期在引脚上施加5V 电压。 偶数 CTL4的额定电压仅为7V、持续时间小于1分钟。