Thread 中讨论的其他器件:鳄鱼
您好!
我使用 TPS61089RNRR 从3.9V 升压到~10V。 它在空载条件下能够完美工作、但在我开始施加负载时、电压会下降。 在1mA 时、电压降至7V、而在30mA 时、电压降至约4V。 我已经尝试修复它几天了、无法解决。 我使用 TI WEBENCH 工具获取原始设计、仿真显示我不会遇到问题。
我能得到的任何帮助都是惊人的。 谢谢!
下面是原理图:
VIN = 3.9V、Vout = 10V
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
它由具有足够电流限制的直流电源供电、电源(3.9V)直接连接到 Vin。 我记录了发生的情况、如果这有助于了解:
我正在使用电位器模拟负载、左侧的红色 DMM 显示芯片上的负载、右侧的橙色 DMM 显示芯片上的 Vout。 似乎开关速度不够快、无法将电压保持在10V、但频率电阻器设置为158k (因此我猜测频率大约为1MHz)。 您是否认为它可能卡在 PFM 模式下、永远不会进入 PWM 模式?
是否有任何引脚电压可以提供有关正在发生的情况的更多信息? 我测量了 FB 引脚上的电压、在没有任何负载的情况下、该电压与数据表一致、但我执行了与上述相同的测试、并且随着 Vout 呈线性下降(如预期的那样)。
再次感谢你的帮助
海伦、您好!
感谢您的所有帮助! 我发现了这个问题,就像预期的那样,这是一件荒谬的事情,应该永远不会发生。 仅当我插入直流电源时、ILIM 引脚才会短接到 VCC。
我设计了 PCB、以便您可以通过直接在鳄鱼夹上夹上进行削波来施加功率。 流入 ILIM 引脚的走线靠近中的电源、并且鳄鱼夹脱落了阻焊层、露出裸铜并将鳄鱼夹(VCC)短接至 ILIM。 太荒谬了!
再次感谢您的帮助、祝您一切顺利!