This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61089:器件正确地提升了电压、但在任何负载下都开始下降

Guru**** 2393725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/903335/tps61089-part-correctly-boosts-voltage-but-at-any-load-it-begins-to-drop

器件型号:TPS61089
Thread 中讨论的其他器件:鳄鱼

您好!  

我使用 TPS61089RNRR 从3.9V 升压到~10V。 它在空载条件下能够完美工作、但在我开始施加负载时、电压会下降。 在1mA 时、电压降至7V、而在30mA 时、电压降至约4V。 我已经尝试修复它几天了、无法解决。 我使用 TI WEBENCH 工具获取原始设计、仿真显示我不会遇到问题。  

我能得到的任何帮助都是惊人的。 谢谢!

下面是原理图:  

VIN = 3.9V、Vout = 10V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我猜它保持 PFM 模式、当我施加较重的负载时不会切换到 PWM、这将解释仿真的工作原理、它在空载时工作、但在较重的负载下失败。 我不知道如何解决这个问题  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    感谢您在 e2e 上发布问题。

    请将引导电容器 C5更改为0.1uF;

    然后检查 R4的值、检查 ILIM 引脚是否焊接良好。 如果 GND 和 ILIM 之间焊接良好、则应存在反向并联二极管。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速响应。 我交换了电容器并检查了 R4和 ILIM、但我仍然得到相同的结果。 电压会在任何负载下不断下降。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    您的源功能是什么? 请检查是否由源保护引起。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它由具有足够电流限制的直流电源供电、电源(3.9V)直接连接到 Vin。 我记录了发生的情况、如果这有助于了解:

    https://vimeo.com/416795245

    我正在使用电位器模拟负载、左侧的红色 DMM 显示芯片上的负载、右侧的橙色 DMM 显示芯片上的 Vout。 似乎开关速度不够快、无法将电压保持在10V、但频率电阻器设置为158k (因此我猜测频率大约为1MHz)。 您是否认为它可能卡在 PFM 模式下、永远不会进入 PWM 模式?  

    是否有任何引脚电压可以提供有关正在发生的情况的更多信息? 我测量了 FB 引脚上的电压、在没有任何负载的情况下、该电压与数据表一致、但我执行了与上述相同的测试、并且随着 Vout 呈线性下降(如预期的那样)。  

    再次感谢你的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    感谢您的更新。

    您能否像之前的 ILIM 引脚检查一样检查每个引脚的 ESD 二极管。  您需要确保每个引脚均已焊接好。

    并仔细检查每个组件的焊接情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我测量了每个引脚、每个引脚的 ESD 额定电压为0.3V-0.8V、因此引脚已连接。 我已经检查了每个组件、焊接是正确的。  

    再次感谢您的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的更新。 您是否检查了 C16的连接、 它是否偶然短路?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    海伦、您好!  

    感谢您的所有帮助! 我发现了这个问题,就像预期的那样,这是一件荒谬的事情,应该永远不会发生。 仅当我插入直流电源时、ILIM 引脚才会短接到 VCC。  

    我设计了 PCB、以便您可以通过直接在鳄鱼夹上夹上进行削波来施加功率。 流入 ILIM 引脚的走线靠近中的电源、并且鳄鱼夹脱落了阻焊层、露出裸铜并将鳄鱼夹(VCC)短接至 ILIM。 太荒谬了!  

    再次感谢您的帮助、祝您一切顺利!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好极了。

    保持安全和健康!