This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2121:有关 TPS2121在两个5V 电源之间自动切换的帮助

Guru**** 1163510 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2121, TIDA-01638
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/955262/tps2121-help-with-tps2121-for-automatic-switchover-between-two-5-v-supplies

器件型号:TPS2121
主题中讨论的其他器件: TIDA-01638

各位同事、

您能否帮助客户使用 TPS2121在两个5V 电源之间自动切换?

IN1 -是一个主+5V 输入。 IN2 -次级+5V 输入。 两个输入可同时连接。

即使连接了次级(IN2 +5V)、TPS2121也应将初级(IN1 +5V)输入用作输出。 如果 IN1断开、则切换到 IN2。

此任务与第27页的数据表(图10-12)和 TIDA-01638 (

https://www.ti.com/tool/TIDA-01638)设计、用于但用于+5V、客户用例。

您能否帮助为引脚 PR1、ST、OV1和 OV2找到最佳电阻器值? 客户应该为 SP2引脚使用什么基准电压?

谢谢、Mikhail

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mikhail、

    "最佳电阻器"值是主观的、取决于应用和使用的切换行为。 我强烈建议使用10-100千欧范围内的电阻器来设置 OV1、OV2、PR1和 CP2的电压值。

    从 TIDA 设计可以看到、这是备用电源的无缝切换、这意味着应用需要使用快速切换。 对于此 PR1和 CP2、切换时必须大于 Vref (典型值为1.06V)。 下一个考虑因素是系统需要在什么电压下从一个电压切换到另一个电压? 这再次取决于应用。

    让我们考虑 IN1上的切换电压为4V。 在此输入端、CP2引脚上的电压必须大于 PR1引脚。 因此、当 PR1上的 VIN1=2V 时、在 PR1上产生2V 电压的电阻分压器网络和当 CP2上的 VIN2=5V 时产生2.1V 电压的电阻分压器网络将导致快速切换。

    如您所见、最终设计取决于许多因素。 一个很好的起点可能是查看 TPS2121EVM、因为我们为5V 开关设置了分压器网络。 您可以在以下位置找到它: https://www.ti.com/tool/TPS2121EVM-023 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好!

    感谢您的快速回复!

    我们在其中一个设计中使用 TPS2121、电路连接如下所示。
    电路连接中是否有任何错误。
     我们要查看的运行条件是、当 EXT_5V 和 VBUS 都存在时、当只有 VBUS 存在时、EXT_5V 应切换到输出、然后我们希望 VBUS 切换到输出。
    当 VBUS 不存在时、EXT_5V 应切换到输出。
    现在、我们将 TPS2121切换、如下所示
    BR、Alexander
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexander、

    您能不能描述一下您对 TPS2121的意图是什么?

    您需要快速切换还是可以接受慢速切换? 您希望在什么电压下进行切换?

    现在、我看到 PR1为1.644V、CP2为3.57V、但 IN2必须降至2.3V (低于 UV 阈值)才能切换。 这是不正确的操作。

    请提供一个范围热图、其中描述了显示上述事件的 PR1、CP2、VOUT 和 ST。

    其次、您在上述情况下共享的负载电流是多少?