主题中讨论的其他器件: TIDA-01638
各位同事、
您能否帮助客户使用 TPS2121在两个5V 电源之间自动切换?
IN1 -是一个主+5V 输入。 IN2 -次级+5V 输入。 两个输入可同时连接。
即使连接了次级(IN2 +5V)、TPS2121也应将初级(IN1 +5V)输入用作输出。 如果 IN1断开、则切换到 IN2。
此任务与第27页的数据表(图10-12)和 TIDA-01638 (
https://www.ti.com/tool/TIDA-01638)设计、用于但用于+5V、客户用例。
您能否帮助为引脚 PR1、ST、OV1和 OV2找到最佳电阻器值? 客户应该为 SP2引脚使用什么基准电压?
谢谢、Mikhail