This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3429:LM3429

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3429, TPS92692, TPS92691

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/954707/lm3429-lm3429

器件型号:LM3429
主题中讨论的其他器件: TPS92692TPS92691

大家好、

这是一个非常简单的问题。 我正在使用 LM3429进行应用、我需要使用模拟调光功能。 我想使用方法1将光调暗至10%的功率。 数据表指定了以下内容:

"方法1在 CSH 路径中使用外部电位器、这是对现有电路的简单补充。
但是、LED 无法完全变暗、因为始终存在导致信号电流的电阻
流动。 由于电位器会增加、因此该方法也容易受到 CSH 引脚上噪声耦合的影响
信号电流环路的尺寸"

我的100%为0.6A、我的10%将为0.06A。 我可以通过模拟调光达到这个低电平吗?

如果要达到100%、我的 CSH 电阻器为12.4k、ICH 为100uA、我想要达到10%、我需要放置一个124k 的 CSH 电阻器、这是正确的吗?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    在不了解所有应用的情况下、通常情况下、如数据表中所述、电阻器方法容易受到电阻更高的噪声影响、并且可能会对高调光比产生问题。  第二种调节电流的方法需要可变电流源、这需要大量的外部器件。  我建议您使用 TPS92691或 TPS92692来尝试更轻松地进行模拟电流调节并满足您的要求。  

    谢谢 Tuan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tuan:

    您需要哪些额外信息? 如果它没有拾取任何噪声、您能说它将是满功率的10%吗?、

    Thaks。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    如果它没有拾取噪声或最小占空比 接近前沿消隐时间、那么它将起作用。  但是、由于调光比率较高、因此在您的应用中可能会出现调光问题。   您尝试执行的方法1的数据表中所述的更高电阻和更低电流、并且还存在接近 前沿消隐的最短导通时间。  有关说明、请参阅第7.3.5节。  因此、我推荐使用 TPS92691 或 TPS92692、它们是具有固定频率控制的较新器件、将更容易实现这一点。

    谢谢 Tuan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    无需使用其他驱动程序即可解决此问题的可能缓解措施?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    我知道。  您将需要在此处对设计进行原型设计、并选择不会达到前沿消隐限制因素的工作频率。  如果您远离此噪声源、并且没有噪声因子、则可以正常工作。

    谢谢 Tuan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    明白了、谢谢。

    我对热管理有疑问:

    结至环境 热阻和结至电路板热阻与定义的封装无关。 如何估算驱动器消耗的功率? 使用 结至环境热阻时、是否使用典型值为90%的效率?

    如果我不使用模拟输入 ,而是只使用开关更改 Rsense,我会领导边沿消隐吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    您不能使用90%的效率、而所有功耗都在 LM3429驱动器中。  功率损耗主要出现在功率级组件中、例如电感器、FET 和输出二极管。  LM3429中的功耗取决于输入电压和使用的外部 FET。  通常、最好在此处获取评估板或进行设计原型以了解这一点。   布局还会影响器件的结温。

    谢谢 Tuan