主题中讨论的其他器件: TPS92692、 TPS92691
大家好、
这是一个非常简单的问题。 我正在使用 LM3429进行应用、我需要使用模拟调光功能。 我想使用方法1将光调暗至10%的功率。 数据表指定了以下内容:
"方法1在 CSH 路径中使用外部电位器、这是对现有电路的简单补充。
但是、LED 无法完全变暗、因为始终存在导致信号电流的电阻
流动。 由于电位器会增加、因此该方法也容易受到 CSH 引脚上噪声耦合的影响
信号电流环路的尺寸"
我的100%为0.6A、我的10%将为0.06A。 我可以通过模拟调光达到这个低电平吗?
如果要达到100%、我的 CSH 电阻器为12.4k、ICH 为100uA、我想要达到10%、我需要放置一个124k 的 CSH 电阻器、这是正确的吗?
此致