This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25505:太阳能充电

Guru**** 2515940 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25505, BQ24210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/905984/bq25505-solar-charging

器件型号:BQ25505
主题中讨论的其他器件: BQ24210

你(们)好

我有一个系统应用、在该应用中、我实施了一个小型太阳能电池板、以便在系统空闲时使锂离子电池保持充电状态。
为此、我使用了 BQ25505作为充电设备。

暴露在阳光下时、太阳能电池板的开路电压可高达5.5V。
因此、我在太阳能面板上添加了一个并联稳压器、以避免违反 BQ25505的规格。

但是、如果电池充满电并达到 VBAT-OV 电平、BQ2505是否会将 VIN_DC 负载连接到 GND?
如果是、我能否移除并联稳压器电路(U208、R216和 R217)并节省一些成本?

此外、所用太阳能电池板的 MPPT 点大约为4.3V。
我已经在 VIN_DC 上放置了一个电阻分压器、以使 VOC_SAMP 输入引脚达到大约4.3V、 但我的问题是、如果太阳能电池板的输出电压低于4.3V (当太阳能电池板在一个多云的日子暴露在阳光下或暴露在人造光下时)、那么电池是否会接收到任何电荷?
或者、在开始电池充电之前太阳能电池板的输出电压是否需要超过4.3V。

BQ25505的规格中未明确说明此用例。

系统的锂离子电池连接到 VBAT_SEC 引脚(VSYS 域)、系统负载直接连接到此电源域。
电池也可以通过其他方式(感应充电)充电、因为太阳能充电只是延长主充电之间的使用寿命的一种手段。

期待听到您的评论


此致

Henrik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Henrik:

    如果 VMPP > VBAT_OV、BQ25505从 VIN_DC 导通 FET 至 GND。  下拉 FET 的 Rdson 在10欧姆范围内。  如果太阳能电池板的阻抗仍然足够高、下拉 FET 应该能够下拉输入。   

    连接在 VOC_SAMP 上的 MPP 电阻器将开路电压的固定百分比设置为 MPP。  使用上面的电阻器时,VMPP =86%*VOC。  如果 VoC=5.5V、即4、7V、则应在 VIN_DC 触发下拉 FET。

    分流电阻器非常低。  面板的 ISC 是什么?  如果该器件处于高电平(意味着具有较低阻抗的面板)、我不建议在没有并联稳压器的情况下使用该器件。  BQ24210可能更适合。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeff

    感谢大家的参与

    所用太阳能电池板的 ISC 在阳光充足时约为40-45mA。

    如果我理解正确、最好将 VOC_SAMP 巧妙地连接到 VSTOR、以获得 VSTOR 电压的80%的 MPPT 点。
    并保持并联稳压器在电池电压超过 VBAT_OV 电平时钳制电压、以避免降低 BQ25505的最大输入电压

    但您认为 BQ24210可能更适合。
    如果使用此器件、我会将最大充电电流设置为大约50 - 100mA、并在电池跟踪模式下使 VDPM 引脚保持断开状态。

    此致

    Henrik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Henrik:

    80%是太阳能电池板的典型 MPP%。  如果您的面板不同(即具有更高的 MPP%)、则可以将其设置为更高。  分流器的电阻器非常低、这将为面板加载。  您可能只需要一个齐纳钳位来保护充电器输入免受过压影响。  如果电池 ISC 仅为40-45mA、则充电器的内部下拉电阻器应保护电池。  在下拉保护开启期间、电池不会充电。   

    BQ24210是一款线性充电器、因此其最大输出电流=其输入电流。  即使在电池跟踪模式下、您也只能为高达40-45mA 的电流充电。  

    此致、

    Jeff