主题中讨论的其他器件: BQ24210
你(们)好
我有一个系统应用、在该应用中、我实施了一个小型太阳能电池板、以便在系统空闲时使锂离子电池保持充电状态。
为此、我使用了 BQ25505作为充电设备。
暴露在阳光下时、太阳能电池板的开路电压可高达5.5V。
因此、我在太阳能面板上添加了一个并联稳压器、以避免违反 BQ25505的规格。
但是、如果电池充满电并达到 VBAT-OV 电平、BQ2505是否会将 VIN_DC 负载连接到 GND?
如果是、我能否移除并联稳压器电路(U208、R216和 R217)并节省一些成本?
此外、所用太阳能电池板的 MPPT 点大约为4.3V。
我已经在 VIN_DC 上放置了一个电阻分压器、以使 VOC_SAMP 输入引脚达到大约4.3V、 但我的问题是、如果太阳能电池板的输出电压低于4.3V (当太阳能电池板在一个多云的日子暴露在阳光下或暴露在人造光下时)、那么电池是否会接收到任何电荷?
或者、在开始电池充电之前太阳能电池板的输出电压是否需要超过4.3V。
BQ25505的规格中未明确说明此用例。
系统的锂离子电池连接到 VBAT_SEC 引脚(VSYS 域)、系统负载直接连接到此电源域。
电池也可以通过其他方式(感应充电)充电、因为太阳能充电只是延长主充电之间的使用寿命的一种手段。
期待听到您的评论
此致
Henrik