主题中讨论的其他器件:CSD87350Q5D、 TPS650861
你(们)好
我们正在考虑将 TPS6508640与 Xilinx ZU7EV 搭配使用。
需要大电流消耗的 VCCINIT 等、通过序号确定为0.85V 电压轨。
(我们的估算值超过30A 左右)
因此、对于该电源轨、我们将使用带 CSD87350Q5D 的 Buck2控制器。
我对电源序列有疑问。
TPS6508640将使用数据表表表的表3-1中列出的默认值运行。
是否可以更改这些默认值?
2.如果问题1的答案是"否",
是否可以在以默认值启动后更改输出电压?
3.数据表的图6-4和图6-5显示了上电/断电序列。
这些序列是否已修复? 或可由用户更改?
贝斯特雷加兹