This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS650864:电源序列

Guru**** 2506455 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD87350Q5D, TPS650864, TPS650861

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/906159/tps650864-power-sequence

器件型号:TPS650864
主题中讨论的其他器件:CSD87350Q5DTPS650861

你(们)好

我们正在考虑将 TPS6508640与 Xilinx ZU7EV 搭配使用。

需要大电流消耗的 VCCINIT 等、通过序号确定为0.85V 电压轨。

(我们的估算值超过30A 左右)

因此、对于该电源轨、我们将使用带 CSD87350Q5D 的 Buck2控制器。

我对电源序列有疑问。

TPS6508640将使用数据表表表的表3-1中列出的默认值运行。
是否可以更改这些默认值?

2.如果问题1的答案是"否",
是否可以在以默认值启动后更改输出电压?

3.数据表的图6-4和图6-5显示了上电/断电序列。
这些序列是否已修复? 或可由用户更改?

贝斯特雷加兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="na na78"]1. TPS6508640将使用数据表的表3-1中列出的默认值运行。
    是否可以更改这些默认值?[/QUEST]不可以、不能覆盖 OTP (一次性可编程存储器)设置。 它们不是可重写的 EEPROM 存储器。

    [引用 user="na na78"]2. 如果问题1的答案是“否”,
    是否可以在以默认值启动后更改输出电压?[/QUEST] 是的、可以通过将 I2C 命令写入每个 BUCKx 和 LDOx 稳压器的 VID 寄存器来更改。

    [引用 user="na na78"]3. 数据表的图6-4和图6-5显示了上电/断电序列。
    这些序列是否已修复? 序列是固定的、当第一个 CTLx 引脚设置为高电平时、序列将开始执行。 以 TPS6508640为例、CTL3 =高电平将开始上电序列("和 CTL1、如果使用")。 如果要通过 I2C 修改加电序列、则需要使用由 LDO_3P3供电的 MCU 或可向 TPS650864 PMIC 写入 I2C 命令的外部 LDO、以修改电压并在正确的时间启用这些命令。 如果使用 I2C 控制 PMIC、则仍可以使用 CTLx 引脚设置为高电平、但这不是必需的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    CSD87350Q5D 是高电流的理想选择。

    TPS650864系列是 TPS650861的预编程型号。 TPS650864器  件无法重新编程、但您可以对 TPS650861进行编程、使其与 TPS6508640相同、但需要进行一些特定的更改。 我们提供了预填充的 OTP 发生器、允许进行较小的更改、这是一个相对简单的步骤。 这些位于 TPS650861产品文件夹的设计和开发的"设计工具和仿真"选项卡上:

    也就是说、您可以使用 I2C 在启动后更改电压。 每当断电或器件进行复位(OTP 重新加载)时、将复位。

    您无法通过 I2C 更改定序、只能通过对 TPS650861进行编程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian  

    感谢你的答复。

    我知道输出值可通过写入 I2C 来更改。

    在本例中、我认为 TPS650864一开始将使用默认值。

    是否可以在启动电源序列之前禁用默认输出?
    我想确认我可以使 TPS650864在第一个 VID 值范围内正常工作。

    贝斯特雷加兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kevin

    感谢你的答复。

    我还考虑了用户可编程 OTP 存储器版本 TPS650861。
    但我犹豫是否使用 TPS650861、因为需要执行一些任务来对其进行编程、我感到很困难。

    但是、TPS650861无论如何都非常灵活、因此我也会尝试检查 TPS650861。

    贝斯特雷加兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [报价用户="na na78"]是否可以在启动电源序列之前禁用默认输出?[/quot]是的,您需要确保 CTL3和 CTL1引脚处于低电平。 然后、您可以写入 I2C 并修改寄存器映射中的任何值。