This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5170:48V-gt;0.5V~6V (60A)

Guru**** 2814785 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/955171/lm5170-48v--0-5v-6v-60a

器件型号:LM5170

你(们)好,先生

我需要一个功率级

规格为输入电压48V

输出电压为0.5V~6V/60A

LM5170是否是合适的解决方案?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chen、

    是的、LM5170可以支持这一点。   

    谢谢、

    应用工程学 Yohao Xi