请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC24624 主题中讨论的其他器件: UCC24612
您好!
当输出为54V 时、UCC24624是否可以使用2k Ω 串联电阻器供电?
在数据表 P13图15中、当输出高于24.75V 时、建议为 VDD 使用串联电阻。
当输出为54V 时、是否有2k Ω 串联电阻器可用?
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.