This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC24624:VDD 的串联电阻

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC24624, UCC24612

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/955151/ucc24624-series-resistor-for-vdd

器件型号:UCC24624
主题中讨论的其他器件: UCC24612

您好!

当输出为54V 时、UCC24624是否可以使用2k Ω 串联电阻器供电?

在数据表 P13图15中、当输出高于24.75V 时、建议为 VDD 使用串联电阻。

当输出为54V 时、是否有2k Ω 串联电阻器可用?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于54V 输出电源、UCC24624和的使用比使用齐纳二极管和电阻器为 UCC24624供电要复杂一些。

    以下链接将为您提供一份应用手册、其中讨论了如何为扩展工作范围设计 UCC24624和 UCC24612。  本应用手册中的信息应能指导您设计扩展电压范围、例如54V。

    此致、