This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138:I/O 的拉电流/灌电流问题

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/954990/ucd3138-questions-of-source-sink-of-i-o

器件型号:UCD3138

您好、E2E、

问题如下:

数据表将"IOH"定义为灌电流、但为正;将"IOL"定义为拉电流、但为负。 为什么我认为这两种情况是混合的?

通常、当我们说拉电流时、它是流入外部的正电流;当我们说灌电流时、它是流入内部的负电流。 请帮助指出我的错。

2.当我们讨论高/低电平 I/O 时,为什么我们需要同时定义特定的"IOH"值?

这是否意味着、如果 LOAD 为轻("IOH"为低电平)、阈值将发生变化?

3.如果我想测试 I/O 的动态负载能力(例如检查方波的边沿时序),您是否有任何电路建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1、灌电流意味着电流流入引脚、拉电流意味着电流从引脚流出、这就是您需要知道的全部、正/负符号正是我们用于指示方向的符号。

    2、VOL 和 VOH 是指当引脚配置为输出时、信号的高电平和低电平可能是多少、它们不是阈值。 IOH 用于测试条件。

    3、GPIO 引脚用于逻辑目的、不应用于驱动负载、最大灌电流/拉电流为4mA。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、那么方向意味着流入 IC 的电流、而不是流出。

    实际上、我说对于 IOH 的不同负载电流(即使它们非常低、但100uA 必须与4mA 不同)、高电压和低电压电平将发生变化、对吧?

    这取决于内部 PMOS+NMOS 电气特性、正如我的理解所示。

    3.同意、但再说一次、100uA 和4mA 将有所不同。 这就是我要求它的原因。

    例如、从时序角度而言、发送 PWM 以驱动光耦合器与驱动数字隔离器完全不同。 负载电流和有效输入电容都不同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、GPIO 输出是推挽输出、这意味着 FET 上拉至电源或下拉至接地。  FET 开关实际上是一个电阻器(RDS)。  流经 FET 的电流量会产生 I*R 压降。 IOH 电流越小, I*R 压降就越小,VOL 就越接近 DGND,VOH 更接近 V33DIO