This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ21701:PI 分析的平均模型或 Rvrm 和 Lvrm 值要求

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZ21701, TPS62130, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/904507/lmz21701-average-model-or-rvrm-and-lvrm-values-requirements-for-pi-analysis

器件型号:LMZ21701
主题中讨论的其他器件: TPS62130TINA-TI

尊敬的 TI 团队:

我的设计中使用的是 LMZ21701。 对于交流阻抗去耦分析、所有电源完整性(PI)仿真软件(ADS PIPro/Hyperlynx PI/电源 SI)都要求以下两个参数值:

R_VRM =有源调节期间的低输出阻抗值

L_VRM =由于稳压器的反馈环路而产生的有源电感、该反馈环路在稳压器的有源调节范围以外的频率下发生。

这些值可从网站上未提供的稳态模型中提取。

因此、请提供这两个参数值、以便我可以在 PI 工具中输入这些值并继续。

如果 TI 没有这些值、TI 希望如何在所有 PI 仿真器中准确地对稳压器建模? 不仅如此、如果没有此类 VRM 模型、整个 PDN 阻抗设计也会有问题。 因此、这两个参数在 PDN 去耦分析中占据着非常重要的位置。

谢谢、
Binayak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Binayak、您好!

    我们通常不会为采用 COT 型拓扑的 DCS Control 的器件提供平均模型。

    类似器件 TPS62130有一个平均模型、您可以使用它来获取所需的内容。 您可以使用2.2uH 来仿真模块中使用的内容。

    https://www.ti.com/product/TPS62130#design-development

    我希望这对您有所帮助、
    Kris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kris:

    感谢您的回复。

    以下是后续问题,以便更清楚地了解您的答案:

    (1) LMZ21701模块内部是否有已知的稳压器 IC、或者它是全新的稳压器 IC?

    (2)如果是新的稳压器、TPS62130是否最接近它?

    (3)您提到了 TPS62130 EVM 中的2.2uH 电感器? 这是否意味着安装在 LMZ21701内部的电感器也是2.2uH?

    我需要的有功电感(L_VRM)不是外部电感器的值。 它是用于根据频率对输出阻抗的上升进行建模的电感值、因为由于控制反馈环路的限制、稳压器开始失去 IT 调节能力。
     

    此致、
    Binayak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、TPS62130应靠近。

    LMZ21701数据表的第9页上有一个功能方框图、其中提到内部电感器为2.2uH。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kris:

    由于我需要输出阻抗曲线、我下载了 TPS62130的 TINA-TI 参考设计并尝试查找输出阻抗。

    EVM 的原理图如下所示:

    为了获得输出阻抗、我修改了 TINA-TI 平均值参考设计、方法是移除负载处的电压发生器、包括电流源、并将负载电阻器更改为作为电流源阻抗的非常大的值、最后添加欧姆表。 修改后的设置如下所示:

    然后、我仿真了交流传输特性、如下所示:

    平坦线是我忽略的增益。 欧姆计曲线看起来类似于 VRM 的典型输出阻抗(带大容量电容器)。 输出阻抗曲线是否正确?

    此致、

    Binayak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Binayak、您好!

    曲线看起来合理、但如果您使用欧姆计、我不确定是否需要该电流源。 如果您将其删除、结果是否会发生变化?

    此致、
    Kris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kris:

    你是对的。 使用欧姆计时不需要电流源。 如果我将其删除、它将提供相同的结果。

    因此、我可以假设 LMZ21701的输出阻抗曲线将遵循类似的值(尽管不精确)。 对吧?

    谢谢、

    Binayak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Binayak、是的、我认为是这样、但还有一件事需要提及-平均模型文件提到它仅在 CCM 操作中有效。

    轻负载时、LMZ21701 (和 TPS62130)具有省电模式 PSM、其中开关频率随负载电流线性降低、以提高轻负载效率。 根据 LMZ21701数据表首页上的效率曲线、该器件自动切换到低于~200-300mA 的 PSM 模式。