This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62569:TLV62569DBV#39;s VIH 和 VIL (最小/最大)

Guru**** 2510565 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/954932/tlv62569-tlv62569dbv-s-vih-and-vil-min-max

器件型号:TLV62569

大家好、  

从 TLV62569DBV 数据表中、我们看不到 VIH 的最小值和 VIL 的最大值。 我们是否有 VIH 的最小值和 VIL 的最大值?

我们的客户希望考虑更换多个器件的 P2P。 这些差异可能会影响电源序列。

对于 UVLO、如果从0V 重新供电、UVLO 的阈值是多少? 2.4V (典型值) 和2.55V (最大值)?

谢谢!

BR

Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marvin、您好!

    为了确保器件的正确逻辑行为、EN 引脚需要至少具有1.2V (VIH)才能启用器件、并且需要低于或等于0.4V (VIL)才能禁用器件、以涵盖整个输入电压、温度和过程变化。 分别设置 VIH 和 VIL 的最小值和最大值对客户没有什么帮助、因为它不能确保实现正确的 EN 逻辑。

    要打开器件、Vin 需要至少为2.5V、以涵盖温度和工艺变化。 将输入电压降至2.4V 会触发 UVLO 并关闭器件。 100mV 迟滞只是一个典型值、因器件之间的温度偏差而异(+/-)。

    此致、

    Excel