请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLV62569 大家好、
从 TLV62569DBV 数据表中、我们看不到 VIH 的最小值和 VIL 的最大值。 我们是否有 VIH 的最小值和 VIL 的最大值?
我们的客户希望考虑更换多个器件的 P2P。 这些差异可能会影响电源序列。
对于 UVLO、如果从0V 重新供电、UVLO 的阈值是多少? 2.4V (典型值) 和2.55V (最大值)?
谢谢!
BR
Marvin