This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR64010:宽输入电压的替代产品

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR64010, TPS61170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/905469/lmr64010-alternative-with-wide-input-voltage

器件型号:LMR64010
主题中讨论的其他器件: TPS61170

大家好、

一位客户查看了 LMR64010、他/她正在寻找一款类似的升压转换器(集成开关  、符合以下规格:

Vin =从7到18V   
Vout=从38到40V

成本至关重要。 目标价格是 LMR64010的成本。 客户也在考虑竞争。

谢谢你
此致

Riccardo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Riccardo、

    LMR64010输入电压范围为2.7V 至14V、因此不适合此应用。

    TPS61170呢? 输出负载电流范围是多少? 另请仔细检查电流容量。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack、

    从技术角度来看、TPS61170还可以、但客户正在寻找更便宜的产品。 你有什么建议吗?


    我们正在尝试从竞争中获取份额、特别是 STLD41。 如果您想脱机、请告诉我。

    此致
    Riccardo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Riccardo、

    当然、我们可以通过电子邮件进行讨论。 我将关闭该线程。