请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMR64010 主题中讨论的其他器件: TPS61170
大家好、
一位客户查看了 LMR64010、他/她正在寻找一款类似的升压转换器(集成开关 、符合以下规格:
Vin =从7到18V
Vout=从38到40V
成本至关重要。 目标价格是 LMR64010的成本。 客户也在考虑竞争。
谢谢你
此致
Riccardo
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.