主题中讨论的其他器件:LM73605
尊敬的 TI:
我想知道 LM73606的 SYNC/MODE 引脚的行为。
我看到我可以使用 MODE 引脚选择自动或 FPWM 模式。 电源运行时是否可以更改模式? 例如、在空闲期间、我希望待机电流较低、因此将 MODE 设置为自动;在诸如 GSM 呼叫之类的操作中、切换到 FPWM 模式以获得更好的性能。
更复杂的情况是、当我在 SYNC/MODE 引脚上使用外部时钟、并且时钟在高电平或低电平下失败时、转换器现在的模式是什么? 转换器的模式(自动还是 FPWM)是否仍基于 MODE 引脚电压?
谢谢你