This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM73606-Q1:LM73606-Q1:关于 SYNC/MODE 引脚

Guru**** 2386600 points
Other Parts Discussed in Thread: LM73605
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/905905/lm73606-q1-lm73606-q1-about-sync-mode-pin

器件型号:LM73606-Q1
主题中讨论的其他器件:LM73605

尊敬的 TI:

我想知道 LM73606的 SYNC/MODE 引脚的行为

我看到我可以使用 MODE 引脚选择自动或 FPWM 模式。 电源运行时是否可以更改模式? 例如、在空闲期间、我希望待机电流较低、因此将 MODE 设置为自动;在诸如 GSM 呼叫之类的操作中、切换到 FPWM 模式以获得更好的性能。

更复杂的情况是、当我在 SYNC/MODE 引脚上使用外部时钟、并且时钟在高电平或低电平下失败时、转换器现在的模式是什么? 转换器的模式(自动还是 FPWM)是否仍基于 MODE 引脚电压?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    几个月前我问过同样的问题、但没有得到答案(我忘记回复、帖子已锁定)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jiang、

    为您的问题提供答案:

    1.  可以在电源运行时更改模式吗?

    答:是的、您可以通过任意一种方式将转换器模式从自动更改为 FPWM 和从 FPWM 更改为自动。

    2.时钟在高电平或低电平时失败、转换器的模式现在是什么?

    b. 当外部时钟发生故障时、LM73605/6会在超时周期后以 RT 电阻器编程的频率切换。 和模式取决于同步/模式引脚上的最终电压。 低电平表示自动、高电平表示 FPWM。

    希望这对您有所帮助!

    如果您认为您的问题已得到解答、请关闭主题。 谢谢!

    此致、

    Ankit Gupta

    应用工程师