This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25703A:泄漏问题

Guru**** 2777545 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25703A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/905344/bq25703a-leakage-problem

器件型号:BQ25703A

大家好、  

我们在调试 bq25703A 时遇到问题。 通常情况下、机器连接到电源、但不会启动。 此时、泄漏电流为0.2mA。 但是、如果机器开启然后关闭(电源持续连接)、泄漏电流将变为0.8mA。 我们尝试将电源从 Vbat 更改为 Vsys、断电后恢复到0.2mA。 请帮助您分析造成此泄漏电流和0.2mA 至0.8mA 的原因。

以下是设计原理图的一部分

 谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    0.2mA 静态电流非常低。  一个问题:您在哪里测量电流? 如果在适配器/电池侧测量、我们将其称为静态电流。 如果不清楚您的系统、就很难对此进行研究。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、老虎、

    是的、根据电源显示屏上的数据、我们使用高分辨率电源来测试泄漏电流。  

    首先、我们尝试将电源放在电池仿真中、以便为 VSYS 供电。 此时、泄漏电流为0.2mA。 但是、如果 机器开启然后关闭(电源持续连接)、泄漏电流将变为0.8mA、并保持0.8mA。

    其次、我们尝试将电源直接连接到 VSYS、无论打开还是关闭、泄漏电流始终为0.2mA。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可能 VBAT 为更多内部电路供电、而不是 VSYS。 请参阅数据表静态电流。