Other Parts Discussed in Thread: BQ25703A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25703A 大家好、
我们在调试 bq25703A 时遇到问题。 通常情况下、机器连接到电源、但不会启动。 此时、泄漏电流为0.2mA。 但是、如果机器开启然后关闭(电源持续连接)、泄漏电流将变为0.8mA。 我们尝试将电源从 Vbat 更改为 Vsys、断电后恢复到0.2mA。 请帮助您分析造成此泄漏电流和0.2mA 至0.8mA 的原因。
以下是设计原理图的一部分