This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG3410R050:VNEG、LDO 5V

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: LMG3410R050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/903839/lmg3410r050-vneg-ldo-5v

器件型号:LMG3410R050

大家好、社区

我已经为电机驱动应用组装了具有上部和下部 LMG3410R050的子板。  

该设计基于开关数据表的原理图和值。 问题在于、当 VDD 连接到12-15V 电源时、Vneg 为0.4V、Vfault 引脚为0。 我原本希望这些引脚分别为-14V 和5V、但我没有得到它们。  

LDO5V 为预期的5V。

您能帮助我实现这些值吗?

谢谢、此致  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Makan、

    是的、VNEG 值不正确。 要进一步帮助解决您的问题、您能否提供以下信息?

    1.上下开关是否遇到相同的问题?

    2.您是否能够捕获波形? Vneg 是否一直保持在-14V 或0.4V?

    3.您能否分享原理图? 尤其是 BBSW 和 VNEG 引脚周围的区域。

    谢谢!

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的回复

    现在一切都正常! 开关的行为有点奇怪、因为较低的开关电压值是正确的、但对于较高的开关、当我将电源电压从12V 降低到11.4V 时、它们工作正常。

    我的栅极电路设计与提供的开关数据表原理图完全相同。

    现在、在为降压/升压和 FAULT 引脚提供正确的电压后、所有开关都在11-17V 的电源电压范围内正常工作。  

    此致