Other Parts Discussed in Thread: LMG3410R050
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMG3410R050 大家好、社区
我已经为电机驱动应用组装了具有上部和下部 LMG3410R050的子板。
该设计基于开关数据表的原理图和值。 问题在于、当 VDD 连接到12-15V 电源时、Vneg 为0.4V、Vfault 引脚为0。 我原本希望这些引脚分别为-14V 和5V、但我没有得到它们。
LDO5V 为预期的5V。
您能帮助我实现这些值吗?
谢谢、此致