This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3489:LM3489

Guru**** 2576865 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3489

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/954607/lm3489-lm3489

器件型号:LM3489

大家好。

我们使用 LM3489进行设计。 请参阅所附图片。

在所有三种情况下、输入为12V。对于第一种情况(第一种情况)、3.3V 输出、第二种情况(第二种情况)、5V 输出、而对于第三种情况(第三种情况)、12V 是输出

对于12V 输出、它工作正常。 但对于3.3V 和5V 输出、当连接到负载时、IC 会变热。

请任何人解决我的问题。

第1幅图像

第2幅图像

第3幅图像