主题中讨论的其他器件: TPSM82813
我使用的 FPGA 显示了我希望从 TPS82085获取的电源轨的以下去耦要求:
两个330uF 陶瓷电容器
一个100uF 陶瓷电容器
5个47uF 陶瓷电容器
三个10uF 陶瓷电容器
三个470uF 铝聚合物
聚合物电容器应放置在稳压器附近。 该电压轨上的最大电流消耗为3A、但在我的应用中将接近2A。 我向 FPGA 供应商提出了一个有关聚合物电容器的问题、因为它们占用了大量布板空间、似乎没有带来任何好处。 我的另一个问题是、TPS82085在启动时的陶瓷电容约为1000uF、这可能是一个问题。 由于 FPGA 逻辑在电源稳定之后才会工作、因此电源上不应存在任何负载、因为它会在斜坡上斜升。 我注意到 TPS8205规范中的以下注释:
'在 μF 期间、为了避免触发断续短路保护、有可能在负载减少的情况下出现超过150 μ s 的值。'
假设加电斜坡期间负载小于100mA、1000uF 是否将在此处工作?
谢谢- Jason