您好!
我设计了采用 UCC28704的反激式转换器。 我使用的是变压器 750811613。转换器的输出应提供12V 的一个输出和5V 的一个输出、而辅助输出应为20V。 不幸的是、转换器出现故障。 具体而言、它会在开启状态下旋转、但在3个周期后、辅助电压会跳升10V。 之后、控制器以极高的频率向 MOSFET 发送小脉冲、直到系统出现过压和关断。 在以下链接中、您可以找到包含结果的.psdata 文件。 输出电容为330uF。
蓝色:VDD
红色:RCS 源极上的电压
绿色:辅助绕组二极管阳极上的电压
黄色:5V 输出二极管阳极上的电压
www.dropbox.com/.../ti1.psdata
此致、
Gerasimos