This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28704:UCC28704连续开关

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28704

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/954184/ucc28704-ucc28704-switches-on-and-off-continuously

器件型号:UCC28704

您好!

我设计了采用 UCC28704的反激式转换器。 我使用的是变压器  750811613。转换器的输出应提供12V 的一个输出和5V 的一个输出、而辅助输出应为20V。 不幸的是、转换器出现故障。 具体而言、它会在开启状态下旋转、但在3个周期后、辅助电压会跳升10V。 之后、控制器以极高的频率向 MOSFET 发送小脉冲、直到系统出现过压和关断。 在以下链接中、您可以找到包含结果的.psdata 文件。 输出电容为330uF。

蓝色:VDD

红色:RCS 源极上的电压

绿色:辅助绕组二极管阳极上的电压

黄色:5V 输出二极管阳极上的电压

www.dropbox.com/.../ti1.psdata

此致、

Gerasimos

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我已指派 UCC28704专家为您提供支持、请等待回复。

    BR、

    云生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gerasimos、

    抱歉,我无法通过您共享的链接下载您的测试波形,您能否在帖子中直接附加波形。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jaden、

    很抱歉。 在这篇文章中、您可以找到测试波形。 "General_waveform.pdf"具有一个 IC 的开关周期的波形。 在该 pdf 中、您可以看到在周期内标记了显示在其他 pdf 文件中的区域。 具体而言、在'rise _of_Vdd.pdf'中、您可以看到 Vdd 在前3个周期后如何跃升10V、在'High_frequency _modation.pdf'中、您可以看到 IC 以极高的频率向 MOSFET 发送重复的短脉冲、 这在理论上是不可能的、这会导致输出过压、直到它关闭并重复序列。

    蓝色:Vdd

    红色:RCS 上的电压

    绿色:MOSFET 漏源极上的电压

    黄色:5V 输出二极管阳极上的电压

    e2e.ti.com/.../General_5F00_waveform.pdf

    e2e.ti.com/.../Rise_5F00_of_5F00_Vdd.pdf

    e2e.ti.com/.../high_5F00_frequency_5F00_modulation.pdf

    此致、

    Gerasimos

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢波形。

    您还可以分享原理图并告诉我您的测试条件,例如输入电压和输出负载。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 png 文件中可以看到原理图。 对于输入电压、它是280V。 在输出中、我已将220欧姆的负载连接到12V 输出。 5V 输出仅提供2k2欧姆的预加载电阻。 我还尝试了不同的配置、将负载置于5V 输出、结果相同。 此外、我会向您发送另一个波形"Vaux_di二极管.pdf"、其中显示:

    蓝色:Vdd

    红色:辅助二极管阳极上的电压

    绿色:MOSFET 漏极上的电压

    黄色:输出电压为5V

    从我在该图中看到的红色线(辅助二极管阳极上的电压)中、由于漏电感导致的辅助绕组上的电压尖峰足以将 CDD 充电至比 Vo*Na/NS 高得多的电压、 就像 IC 未从客户尽职调查中提取任何电流一样。  

    e2e.ti.com/.../Vaux_5F00_diode.pdf 

    此致、

    Gerasimos

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gerasimos、

    在“高频调制”波形中,开关频率高达~160khz,高于85Khz 的最大频率。 在给定的开关周期中,该部件可能会丢失样本,因此它将加快内部计时器的速度,以增加获取 VS 样本的机会。

    问题可能是 VS 信号降级,可能是由于 PCB 布局不良而导致 VS 节点上的节点电容过大,如果确实如此。 两项建议如下:

    1.在 Rv1 (原理图中的 RS3)上并联一个1~2pF 电容器,如果它正常工作,请注意,这只是一个临时解决方案,理想情况下,PCB 应该得到改进 : VS 引脚分压电阻应尽可能靠近控制器放置,电阻器和 VS 引脚走线下方不应有接地板。

    2.如果“无1建议”不起作用,则飞跨 Rvs1表示 Rvs2 (Rs41+Rs42),将两个电阻器组合为一个),并使它们靠近控制器。

    谢谢。