This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS560430:TPS560430

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/904479/tps560430-tps560430

器件型号:TPS560430

您好!

我在电池供电的应用中使用 TPS560430YFQDBVRQ1将9VDC 转换为5VDC。 数据表中的图形显示、300mA 的 Iout 的最小输入电压约为5.5V。 但是、根据数据表中提供的公式计算 Vin_min 时、我得到的值为6.3V。 我能更好地理解这一点吗? 我需要最大限度地利用电池。


谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sumangala、

    它完全取决于开关频率。

    根据数据表示例、fsw=1.1MHz、Vout=5V、Toff_min=100ns

    这将提供大约5.6V 的 Vin_min。

    对于您的情况、您需要查看什么是开关频率并使用第8.3.4节中的公式5

    希望这对您有所帮助!

    如果您有更多问题、请告诉我。

    如果您认为您的问题已得到解答、请关闭此主题。 谢谢!

    此致、

    Ankit Gupta

    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ankit、

    感谢您的详细信息! 但器件为固定频率类型、最小开关频率为1.785MHz。 我们如何将频率设置为1.1MHz? 我已将2.1MHz 视为典型开关频率、并将 Vin_min 设置为6.3V。那么、这将是我必须切断电池电源的最小电压?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sumangala、

    确实、该器件是固定频率类型、并且具有频率选项。 请参阅第5节"设备比较表"。 下面的屏幕截图:

    因此、在第8.3.4节中、考虑的频率为1.1MHz。 我希望这可以解决您对数据表计算为何选择1.1MHz 频率值的困惑。

    现在、谈谈2.1MHz 开关频率选项的计算。 根据第8.3.4节中的公式5、计算出的最小 VIN 值正确、即6.3V。 但这不是需要切断电源的最小值、但这是一个最小 VIN 值、该值最高可在2.1MHz 时切换至该器件。 当您低于6.3V 时、该器件将开始执行频率折返、以仍然能够提供5V 电压。 您可以在下图中看到、当 VIN 低于计算得出的最小 Vin_min 时、频率如何折返

    希望这对您有所帮助!

    如果您认为您的问题已得到解答、请关闭主题。 谢谢!

    此致、

    Ankit Gupta

    应用工程师。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ankit、

    感谢您的详细信息。 数据表仅显示器件的2种型号、均为2.1MHz。 图中的测试频率未提及。 嗯、无论如何、我得到了我需要的详细信息。

    谢谢!