This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3478:请确认可用输入和输出的条件

Guru**** 2814205 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3478, LM5122

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/954381/lm3478-please-confirm-the-conditions-of-available-input-and-output

器件型号:LM3478
主题中讨论的其他器件: LM5122

尊敬的 E2E 团队:

我的客户想要使用 LM3478 IC、询问以下条件;

-输入电压:13 ~ 24V

-输出电压:25V

输出电流:典型值5A,峰值10A

此外、他们还想知道、如果输入电压为28V、这是可以的。

请检查此情况,如果可以,也提供一些参考电路,因为我在 WEBENCHRegistered设计器上找不到它。 谢谢。

此致、

Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Chase、

    感谢您的参与。   LM3478可用于支持这一要求 、但您可以考虑使用 LM5122控制器、该控制器采用同步整流器而不是二极管。  10A 负载电流会导致整流器二极管出现过热问题。 MOSFET 整流器的效率更高。  

    如果输入为28V、LM3478或 LM5122将停止开关、输入电压将旁路至输出。  使用 LM5122时、SYNC FET 将完全导通、以最大程度地降低导通损耗。

    密切参考设计为:

    谢谢、

    应用工程学 Yohao Xi