Other Parts Discussed in Thread: LM3478, LM5122
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM3478 主题中讨论的其他器件: LM5122
尊敬的 E2E 团队:
我的客户想要使用 LM3478 IC、询问以下条件;
-输入电压:13 ~ 24V
-输出电压:25V
输出电流:典型值5A,峰值10A
此外、他们还想知道、如果输入电压为28V、这是可以的。
请检查此情况,如果可以,也提供一些参考电路,因为我在 WEBENCH设计器上找不到它。 谢谢。
此致、
Chase