您好!
我对 TPS7A49的稳定性有一些问题。
在连接方案中、您可以看到(从右上角的 board_2中)一个 LDO、它生成12V 电压并将其注入通过长电缆连接两个板的交流通道(具有差分信号的两根导线是双绞线)。
通过该直流、在 board_1中、TPS7A49生成5V Vcc、该 Vcc 为该电路板上的所有组件供电(此外、还存在两个缓冲器、以具有两个独立的 Vcc/2信号、在 Circuit _1中需要)。 Board_1使用几 mA、因此对于这680欧姆电阻器、TPS7A49输入端的电压大约为8V。
然后、Circuit _1通过输出线生成交流差分信号、而在另一个电路板中、Circuit _2接收并细化该信号。
我们已经生产了许多 Board_1类型的 PCB、在大多数情况下、它们都正常工作。
但在少数情况下、Board_1交流差分输出会降级、振荡频率约为112KHz。
我做了一些测试、问题是由 TPS7A49引起的:移除它并在其输出端直接连接5V 电源、所有这些都正常。
最初、我以为部件外露焊盘焊接不正确、因此我更换了(两次)、但我看到了相同的行为。
因此、我认为由于输入和输出电容、这是一个可检测性问题。 C5和 C6是两个10uF 电容器(±10%、0805、X5R、35V)。 我在 C5和 C6的每个引脚上添加了其他10 μ F 电容器、现在一切正常。
TPS7A49是否可能需要超过数据表中建议的10uF 电容?
谢谢、
克莱门特