This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80EVM-020:与6S 锂聚合物电池组的连接

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/953924/bq40z80evm-020-connections-with-6s-lipo-battery-pack

器件型号:BQ40Z80EVM-020
主题中讨论的其他器件:BQ40Z80

我希望使用BQ40Z80EVM 对 BQ40Z80进行原型设计/评估、以便与6S 锂聚合物电池组(www.genstattu.com/tattu-30000mah-22-2v-25c-6s1p-lipo-battery-pack.html)配合使用。

如锂聚合物电池组链接中所示、有两组连接器。 从这两组连接器中、有两个可能的6P 和1N 连接:
1.主电池组连接器
2.电池平衡器连接器

我应该从何处获得到 EVM (主电池组连接器或电池平衡器连接器)的6P 和1N 连接? 我的直觉告诉我它应该是主电池组连接器、因为这是电流流动的地方。 也就是说、
6P -主电源连接器
5p -电池平衡器连接器
4P -电池平衡器连接器
3P -电池平衡器连接器
2P -电池平衡器连接器
1P -电池平衡器连接器
1N -主电源连接器

我感到困惑的原因来自 BQ40Z80数据表。 您能帮我重新表述一下、以便更好地理解吗?
9.2.2.2.3锂离子电池连接
有关电池连接的重要部分是高电流流经顶部和底部连接;
因此、这些点的电压感应引线必须采用开尔文连接、以避免出现任何误差
铜迹线中的压降而导致的。 标有6P 的位置表示的开尔文连接
直接测量的电池节点为正极。 1N 处的单点连接至低电流接地
以避免在电量监测计测量底部电池时通过长迹线产生不必要的压降
电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ken、

    请参阅 EVM 用户指南的2.3。

    最棒的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    我已经通读了这部分内容、考虑到我有的电池组连接(例如、6P 和1N 连接作为主电源连接器和电压感测连接器的一部分提供)、这一点并不有用。  

    因此、再次发布我的问题:我是否应该使用主电源连接器或电压感应连接器的6P 和1N 连接? 我的直觉告诉我、应该是主电源连接器的连接、因为只有一组6P/1N 连接到 EVM、电流必须在通电时流过。

    谢谢、

    Ken

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ken、

    该电池组使用哪种平衡连接器?

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    从我在原始帖子(https://www.genstattu.com/tattu-30000mah-22-2v-25c-6s1p-lipo-battery-pack.html)中链接的网站上、平衡连接器是一个7引脚 JST XH 连接器。 请注意、我的应用将从电池组汲取高达10A 的电流。

    谢谢、

    Ken

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ken、

    使用6P 和1N 的主电池组连接器、其余连接的使用平衡连接器。

    请记住将6P 短接至7P、因为仅使用6节电池。

    此致、