Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80
主题中讨论的其他器件:BQ40Z80
我希望使用BQ40Z80EVM 对 BQ40Z80进行原型设计/评估、以便与6S 锂聚合物电池组(www.genstattu.com/tattu-30000mah-22-2v-25c-6s1p-lipo-battery-pack.html)配合使用。
如锂聚合物电池组链接中所示、有两组连接器。 从这两组连接器中、有两个可能的6P 和1N 连接:
1.主电池组连接器
2.电池平衡器连接器
我应该从何处获得到 EVM (主电池组连接器或电池平衡器连接器)的6P 和1N 连接? 我的直觉告诉我它应该是主电池组连接器、因为这是电流流动的地方。 也就是说、
6P -主电源连接器
5p -电池平衡器连接器
4P -电池平衡器连接器
3P -电池平衡器连接器
2P -电池平衡器连接器
1P -电池平衡器连接器
1N -主电源连接器
我感到困惑的原因来自 BQ40Z80数据表。 您能帮我重新表述一下、以便更好地理解吗?
9.2.2.2.3锂离子电池连接
有关电池连接的重要部分是高电流流经顶部和底部连接;
因此、这些点的电压感应引线必须采用开尔文连接、以避免出现任何误差
铜迹线中的压降而导致的。 标有6P 的位置表示的开尔文连接
直接测量的电池节点为正极。 1N 处的单点连接至低电流接地
以避免在电量监测计测量底部电池时通过长迹线产生不必要的压降
电压。