This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5117:LM5117有关放大电流感应的问题

Guru**** 2586895 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5117, OPA320, LM5141, LM5145

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/954274/lm5117-lm5117-questions-about-amplified-current-sense

器件型号:LM5117
主题中讨论的其他器件: OPA320LM5141LM5145

各位专家、您好!

我的客户正在使用 LM5117、对于在电流感应/反馈路径中使用放大器有一些问题。

如上图所示、为了最大限度地降低电流感应电阻器的功率损耗、我添加了额外的运算放大器 OPA320。 这在重负载下非常有效。

然而、在强制 CCM 运行的轻负载下、V1可能变为负值、而我的 V2将被单端 OPA320钳位。 我计划使用二极管仿真模式来防止电感器电流变为负值。

因此、我的问题是:LM5117如何检测零电流? 我的理解是、它查看 CSG 和 CS 引脚之间的 Δ V、并与内部阈值 V_ZCD 进行比较、这是正确的吗? 如果是这样的话、V_ZCD 的容差或分布是多少、V_ZCD 是否有可能为负值、这样 OPA320的配置就不能检测零电流并进入二极管仿真模式?

提前感谢您的帮助。

此致、

Jim B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    我不是在 CS 上使用放大器的大粉丝 (有其他更简单的方法来优化功率耗散)。 就电感器电流 ZCD 而言、它基于 SW 电压(-5mV 是 数据表 EC 表中的典型规格)。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Tim

    您能否给我指出一些电流感应电阻器中"优化功率耗散的其他/更简单方法"的参考?

    谢谢、

    Jim B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    不一定使用分流器(其功耗不应太大)、但我们可以优化 MOSFET 和电感器选择以降低功率损耗。 LM5141和 LM5145等其他控制器具有更短的死区时间、可优化高频开关性能。 如果您想了解更多信息、请发送电子邮件给我。

    --

    Tim